This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:最低电源电压

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027842/max3243-lowest-supply-voltage

器件型号:MAX3243

大家好、

客户想要再次检查该器件的合法最低电源电压是多少?

客户在电源轨交换期间在其系统上观察到的最低电压约为3.9V。

他们在该电压下发现、通信似乎仍然正常、感谢您的检查。

该规格假设 Vcc = 3.3V、最小值为3V、Vcc = 5V、最小值为4.5V。 那么、如果最低电压是3V 还是4.5V?  

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件可在3V 和5.5V 之间的任何电源电压下工作

    "建议运行条件"表列出了两个范围、因为为这些范围指定了某些电气特性。 对于介于之间的电压、这些电气特性将具有介于之间的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Andrew、

    正如 Clemens 所说、该器件的额定工作电源电压范围为3V 至5.5V。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、明白了!

    Andrew