This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:Strap7定义

Guru**** 2541190 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027550/dp83td510e-strap7-definition

器件型号:DP83TD510E

大家好、

 以下文档中 DP83TD510E 的 strap7定义存在差异。

DP83TD510E 超低功耗802.3cg 10Base-T1L 10M 单线对以太网 PHY 数据表(修订版 C)

使用 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY 扩大网络覆盖范围(修订版 A)

在 第33页的数据表中、它说:

 在第3页的 appnoteon 中、它说:

哪一个是正确的?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    数据表值 看起来正确。 但是、我再次与设计团队核实、以解决这种困惑。 我应该能够在一天左右的时间内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    已确认数据表值正确。

    --

    此致、

    Vikram