This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:电荷泵选择

Guru**** 2777635 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027536/trs3122e-charge-pump-selection

器件型号:TRS3122E

尊敬的团队:

我的客户正在评估我们的 TRS3122E。 可以帮助解决我的客户问题吗?

  1. 我们是否有任何技术文档或报告草稿来解释如何选择 C1/C2/C3/C4/C5来处理数据表和“与 TRS3122E 相结合”应用报告中显示的这些信息? 客户提出要求的原因是、它仅表示我们需要电容值100nF/47nF/330nf/470nf、而它未显示如何从公式或计算中获取该值。

 

2、如果 VCC=1.65-2V、客户是否可以使用 C1/C2/C3/C4/C5小于或大于100nF 的电容值?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    工程师已收到此帖子的通知、并将尽快回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    这是一个博客、介绍了电路设计以及不同电容值如何影响波形。

    RS-232收发器的稳压电荷泵电路工作原理-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

    大致说来、只要包含比率、就可以使用不同的值。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我的客户还有两个关于电容器选择的问题。 您能提供一些建议吗?

    在博客中、它仅说明 C1和 C3电容器之间的关系、而不说明如何选择 C1的电容器值。 您能否帮助您提供一些有关如何计算 C1的见解?

    2.在博客中,如果纹波变大,频率将变低;如果纹波变小,频率将变大。 在自行车等实际应用中、较低的纹波范围是较高的优先级还是较低的纹波频率?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    C1也称为飞跨电容器。 减小它会增加电荷泵的输出阻抗。 选择数据表值是为了支持应用中的最差负载。   

    纹波和频率的折衷取决于系统设计、例如一些特定的 EMI 要求。 只要纹波的峰值电压低于绝对最大值、就不存在可靠性问题。