This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32和 AM26LS32之间的差异

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027974/am26c32-differences-between-am26c32-and-am26ls32

器件型号:AM26C32

尊敬的 TI 团队:

 我想知道  AM26C32和 AM26LS32之间的差异。

  在 AM26C32数据表中、它指出  AM26LS32器件的改进替代产品、但主要特性似乎是相同的。

此致

DI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI、

    ICC 和传播延迟等时序参数存在一些细微差异、两个器件之间的绝对最大额定值也很明显、尤其是差分引脚限值和温度限值。 这些器件是~30年前开发的、因此我无法说出具体的动机、但决策的另一部分可能是通过新的设计流程更新或类似的更新来优化成本。  

    您是否希望将 AM26LS32替换为 AM26C32?

    此致、

    Eric Hackett