This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:更换 CBTL02043A

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027470/tmuxhs4212-replace-cbtl02043a

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

你(们)好

TMUXHS4212能否直接取代 CBTL02043A、而且它仍然是 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 P2P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢您的回复  

    HD3SS3412和 TMUXHS4212是 P2P。 它们之间有何差异? 如果客户是 Tiger Lake Gen3、哪一个更合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的 BW 不同、但 HD3SS3412足以满足 PCIe 第3代的要求。

    此致、

    Brian