This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:阈值检测器、降噪计时器和 OOB

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027951/sn75lvpe802-threshold-detector-squelch-timer-and-oob

器件型号:SN75LVPE802

您好!

请查看以下2个问题。

1:阈值检测器和下限块中的降噪计时器是否与 OOB 相同?

这是英特尔的转接驱动器方框图。

2. V (OOB)输入 OOB 阈值是否为 OOB 进入阈值?

OOB 差分增量和 OOB 共模增量是什么意思?

4.当 OOB 共模差值低于50mV 时、噪声抑制计时器是否会向驱动器发送禁用命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1)。 这两个块实现了 OOB 功能。  

    2)。 输入 OOB 阈值是检测到 OOB 的点。

    3)。 OOB 差分是我们以差分方式查看信号的地方-正负输入信号。 与共模 OOB 之间的关系、其中我们测量单端模式-共模增量。

    4)。 最坏的情况是 OOB 共模为50mV。 这意味着它可能小于50mV、我们仍然可以检测 OOB -前提是满足输入 OOB 阈值标准。

    此致、Nasser