This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:我们的器件是否支持25kV 空气间隙放电

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06-Q1, TPD2E2U06-Q1, TPD1E01B04, ESDS312, TPD1E1B04, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028076/tpd1e01b04-q1-whether-our-device-can-support-air-gap-discharge-25kv

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:StrikeTPD1E10B06-Q1TPD2E2U06-Q1TPD1E01B04ESDS312TPD1E1B04ESD321

尊敬的团队:

我的客户计划使用此器件、他们的测试要求如下。 它们的要求是25kV 空气间隙放电、我们的器件在测试完成后仍可正常工作。 但在我们的器件数据表中、我们仅支持17kV 气隙放电。 因此、我们的器件无法承受以下实验、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    没错。 该器件不能承受25kV 气隙冲击。 对于自动认证的器件、您可能可以将其替换为 TPD2E2U06-Q1或 TPD1E10B06-Q1、但电容和钳位电压会高得多。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复!

    对于100BASE-T1 PHY、我们是否有任何 IO 电容器建议?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果需要 Q101器件、TPD2E2U06-Q1应该可以正常工作。 对于商业应用、ESDS312将为以太网提供强大的 ESD 和浪涌保护。 如果您需要采用 TPD1E01B04等小型封装的单通道器件、ESD321或 TPD1E1B04也是可行的选择。  

    此致、

    Matt Smith