This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 TPS25750功率角色

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027498/tps25750-about-tps25750-power-role

器件型号:TPS25750

为什么 TPS25750不能 作为电源运行? 我想、如果一个产品可以 作为 DRP 运行、它可以作为源运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750具有5V 电源路径、允许电源供电、但仅在5V 时供电。  高压电源路径不支持输出电流限制、因此我们不启用除5V 单电源 DRP 之外的任何电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 我明白了。 但我有一个问题。 当 TPS25750处于 DRP 模式(电池 OTG 模式)时,它 可以自动选择 PP5V 和 PPHV 之间的电源路径,这取决于 USB-C 协商。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个 USB-C 协商的通用模型中、仅在源中、开关将始终连接到 Rp。

    因此、在这种情况   下、无法选择 TPS25750的 PPHV 电源路径。 默认情况下、PP5V 电源始终 处于开启状态。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为是正确的。  GUI 仅允许您将 TPS25750D 配置为支持5V 输出的 DRP、该 DRP 将与您所示的图相匹配。

    它将完全执行所有 USB PD 控制和配置、以在5V 拉电流和5V 至20V 灌电流范围内执行任何需要的角色更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但在实际的移动电源应用中、使用 TPS25750并不方便。 因为 PP5V 电源路径需要将额外的降压或升压连接到电池以获得5V 电压。  此功能本来可以由充电器芯片实现以获得5V 电压。 因此、在下一代产品中、  
    我想最好将两个电源路径(PP5V 和 PPHV)相结合。

    或者是否有任何有关 PP5V_3A 电源 路径的其他注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    您的评估正确、即 TPS25750D 确实需要降压来生成 PP5V。

    我们将在下一代产品中解决这一问题。

    此致、

    卡盘