This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:解决方案选择

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027884/tpd4e02b04-solution-select

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E01B04

尊敬的团队

TI 目前是否有类似 的 ESD 保护二极管、如用于 HDMI 2.1的 TPD4E02B04?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您可以将其替换为 TPD1E01B04。 这是一个单通道二极管、而不是4个、因此您需要4个来替换一个 TPD4E02B04。

    此致、

    Matt Smith