This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:使用 PD 控制器 TPS65988配置 TPD6S300

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027666/tpd6s300-configure-the-tpd6s300-using-the-pd-controller-tps65988

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件:TPS65988

尊敬的先生:

我们将  在 I2C 接口上将 TPD6S300连接到 PD 控制器 TPS65988。 我们是否能够  使用 PD 控制器 TPS65988配置 TPD6S300?

其输出将用于为 PD 控制器生成其余部分。 请确认。

此致、

Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需为运行配置 TPD6S300。 一旦为器件供电、它将保护系统免受 Type-C 连接器上发生的过压和 ESD 事件的影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的确认