This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:使用 HD-SDI 输入进行载波检测

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027480/lmh0074-carrier-detect-with-hd-sdi-input

器件型号:LMH0074

我正在寻找一些有关 LMH0074载波检测输出的澄清说明。  如果均衡器输入端存在1.485Gbps HD-SDI 信号、CD 的状态将是什么?

由于 LMH0074是270Mbps SD-SDI 均衡器、我希望 CD 保持高电平(无信号)。

CD 的状态是否完全基于输入信号振幅、或者它是否还考虑了输入信号比特率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    通常、CD 基于数据速率。 尽管如此、其中一些器件是较高速器件的衍生产品、CD 部分使用相同的 IP、因此即使在较高数据速率下、CD 也可以处于活动状态。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢纳赛尔、 我将尝试一下。

    了解 IC 之间可能常见的 IP。