This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:上电时 PCA9555的奇怪波形...

Guru**** 2933720 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026755/pca9555-strange-waveform-of-pca9555-while-power-on

器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA9555

尊敬的 Sirs:

加电时、PCA9555将在 SDA 上具有异常的低电平拉脉冲、从而导致 I2C 器件错误。

TCA9555的相同设计没有问题。

 请在这方面提供帮助!

 下面是波形和原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TCA 器件的预成型效果优于 PCA 器件、这一点并不奇怪。 我们看到切换到 TCA 版本可以解决 PCA 设备的许多问题。

    您能解释一下示波器屏幕截图中的信号是什么吗? 我假设绿色信号是 SDA 线。

    您是否已将问题与 PCA9555隔离、是否没有其它设备连接到总线?

    器件通电后是否完全无法通信?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、绿色波形是 SDA 线。

    在客户设计中、系统 MCU 将在上电后首先打开、然后 MCU 将启用 PCA9555!

    启用 PCA9555后、SDA 线将如您在示波器屏幕截图中所见被下拉、并导致 MCU 无法与其他器件通信。

    客户也进行了换用测试、并对 IC 进行了问题跟进。

    如果卸下 PCA9555、则问题也会消失。

    如果客户仍将 PCA9555保留在系统上、请帮助告知如何解决此问题!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    这种情况发生在多少个 PCA 装置上?

    问题的可重复性如何?

    如果移除 Vcc 上的电容器会发生什么情况?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    作为客户信息、现在总共使用了6个、60个。

    删除 C1和 C2后、问题没有任何变化。

    我是否可以知道移除 Vcc 电容器的目的是什么?

    请帮助评论任何可以解决此问题的解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是否有任何 PCN 或勘误表文档可与客户分享?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我认为这是一个与功率循环相关的问题、Vcc 的斜升速率会影响器件。 我们没有针对此行为的任何勘误文档。  

    您能通过 duynguyen@ti.com 联系我吗  

    我认为下一步是确认器件是来自经过验证的经销商、然后让故障器件通过我们的 ATE 计划来查看它们是否通过。  

    -Bobby