This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3222IPW 作为 TRS3232IPWR 的替代产品

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027484/max3232-max3222ipw-as-a-replacement-for-trs3232ipwr

器件型号:MAX3232

大家好、

是否可以  将 MAX3222IPW 视为 TRS3232IPWR 的直接替换建议

目前、我们发现  MAX3222IPW 和 TRS32IPWR 在任何地方都不在线提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    MAX3222IPW 具有与 TRS3232IPWR 相对不同的引脚数和引脚排列、因此不能直接替代。 不过、MAX3232IPW 可用作引脚对引脚的替代产品。

    此致、

    Eric Hackett