This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:更换 PI3EQX1004

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A, TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027140/tusb1002a-replace-pi3eqx1004

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002TUSB1004

你(们)好

TUSB1002是否可以替代 PI3EQX1004 USB3.1 Gen-2转接驱动器?

或其他合适的产品推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是两个 TUSB1002A 可以替代此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    您是否有单个产品建议

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个 TUSB1004、将在今年晚些时候发布、可以满足这一需求。