This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800 P2P 代替 DS125BR800A 吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027230/ds80pci800-is-ds80pci800-p2p-to-replace-ds125br800a

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:DS125BR800A

您好专家、

客户询问 DS80PCI800 P2P 是否替代 DS125BR800A?

如果是、我们需要注意哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、我们可以将 DS125BR800A 替换为 DS80PCI800。 请注意、DS125BR800A 信号检测带宽与 DS80PCI800不同。 除此之外、它们是相同的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复、您能否分享有关信号检测带宽的更多信息? 在硬件方面、我们可能需要更改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    硬件方面没有变化。 信号检测器带宽增加意味着它可以使用具有更高频率成分的数据模式来声明信号存在。

    此致、Nasser