This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:将 TVP5146M2连接到 DS90UB933-Q1

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027709/tvp5146m2-connecting-tvp5146m2-to-ds90ub933-q1

器件型号:TVP5146M2
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1

您好!

TVP5146M2能否连接 到 DS90UB933-Q1?

谢谢

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    由于 TVP5146M2的产品页面显示、我们不再为此器件提供设计支持。

    我快速查看了数据表、它看起来像 YCbCr 格式的 TVP5146M2输出、 DS90UB933-Q1接受 LVCMOS 格式的输入。 我不知道这些是否可以兼容、您需要对此进行评估。

    此致、

    Ralph Jacobi