This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:上拉电阻器计算

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027629/pca9306-pull-up-resistor-calculation

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

我将 PC9306用于 Vrfe2=5V 和 Vref1=1.8V 的项目之一。下面是方框图。

我的 CLK 以100kHz 的频率运行

根据您的应用手册 SLVA689、以下公式用于计算。

我的问题是使用电平转换器时,这里有两个 Vcc,分别是5V 和1V。

用于查找 Rp (min)、哪个 VCC I 需要使用5V 或1.8V。

对于上升时间和电压、我需要占用 IC 的上升时间和电压?如果我错了、请纠正错误。

对于总线电容、我需要考虑 Arduino、电平转换器和 My IC 的总线电容。

请确认。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 信号线路的每侧都有一个上拉电阻器。 您同时使用1.8V 和5V
    2. TR 确实是 IC 允许的最大上升时间。 μ I²C µs 说明这是1 μ A。
    3. 是;在上升沿期间、总线电容仅通过上拉电阻器充电。 请记住、迹线、连接器和电缆也具有电容。

    请注意、您有两个并联的电阻器。 但在 kΩ 中、计算出的限值会产生非常广泛的可能值、大多数人仅使用10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您抽出宝贵的时间并关注我们的问题。

    '一条信号线路的每侧都有一个上拉电阻器。 您同时使用1.8V 和5V。"

    如果我同时使用1.8V 和5V 电压、那么我将有两个 Rp (min)值。这是否会是个问题?

    "是的;在上升沿期间、总线电容仅通过上拉电阻器充电。 请记住、迹线、连接器和电缆也具有电容。"

    因此、我需要将每个 IC 引脚电容添加到400pf。(根据 I2C 规范、标准模式总线电容为400pf、实际上 、它们从何处获得400pf 的值)

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 距离10 μ s 远、因此无关紧要。

    400pF 是总线电容的限制。 除非您使用长电缆、否则您的电路不太可能接近此限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。

    现在我明白了。

    此致

    哈里