This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:如果 D 输入的 VIH 最小值可以低至3.3V、甚至是2.0V?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027446/sn65hvd251-if-the-vih-min-of-d-input-can-be-lower-to-3-3v-even-to-2-0v

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件: TCAN1044V

您好、先生、

这位是 Eric Li、来自 Advantech Co.的 EE 工程师 有限公司

我们选择 STM32F405作为 CAN-MCU、而 SN65HVD251作为 CAN 收发器。

MCU TX 的 VOH 为2.9~3.3V、但 CAN 收发器 D 输入的 VIH 为3.5V (0.7*VCC)。

尽管 STM32F405的 VOH 违反了最小值 SN65HVD251的 VIH 3.5V、在我们的内部功能和吞吐量测试中、它按预期工作正常。 见表1

我们想知道 SN65HVD251是否能够接受低于3.3V 的 D 输入、即使是2V?

非常感谢!

此致、

李家祥

表1 CAN 总线吞吐量测试结果、其中 STM32F405用作 CAN-MCU、SN65HVD251用作 CAN 收发器

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在所有工作条件下,数字逻辑的输入阈值都指定为0.7*Vcc 最小值。 这意味着、只要满足所有其他工作条件、高于此电平的输入电压将始终被识别为有效的高电平输入。 但是、当没有规格接近极限值时、该阈值通常在正常条件下较低。 因此、在室温和标称 Vcc 下、这些阈值与较低的逻辑电压兼容是很正常的。 但是、这在所有条件下都无法保证、因此、如果此应用需要在非最佳条件下运行、则此实现可能不够。  

    我建议使用一个收发器、该收发器设计用于不同的电压电平、例如 TCAN1042V 或 TCAN1044V ("V"后缀表示电压集成电压转换)。 这些器件具有 Vio 输入、可设置器件的数字逻辑电压基准、以便3.3V 逻辑可与5V 收发器配合使用。 如果您想了解有关这些器件的更多信息、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott