This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:USB 3.2 x1偏置/去耦方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027571/hd3ss3202-usb-3-2-x1-bias-decoupling-scheme

器件型号:HD3SS3202

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个将 HD3SS3202多路复用器与另一家制造商生产的重定时器相结合的器件。 信号链为:

UFP USB-C 连接器- HD3SS3202 -重定时器芯片

重定时器芯片指定在其 USB TX 和 RX 对上使用去耦电容器、这意味着 HD3SS3202 TX 对的共模电压不会直接偏置为任何电压。

为了解决这个问题、我有两个问题:

  1.  如果我们可以确认重定时器芯片共模电压小于1.8V、则差分 P2P 电压摆幅小于1V、我们是否可以在连接器和 HD3SS3202之间放置交流耦合电容器、以便使用重定时器对其进行偏置?
  2. 如果不是、建议使用什么偏置电阻器和电压来偏置 USB 3.2 10Gbps 对? 除了 GND、我们还提供1.2V 和1.8V 电压。

提前感谢!

Daniels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels

    1.  如果我们可以确认重定时器芯片共模电压小于1.8V、则差分 P2P 电压摆幅小于1V、我们是否可以在连接器和 HD3SS3202之间放置交流耦合电容器、以便使用重定时器对其进行偏置?
      1. 是的、您可以将交流耦合电容器放置在连接器和 HD3SS3202之间、并让重定时器共模电压偏置 HD3SS3202。
    2. 如果不是、建议使用什么偏置电阻器和电压来偏置 USB 3.2 10Gbps 对? 除了 GND、我们还提供1.2V 和1.8V 电压。
      1. 您可以使用100k 作为上拉电阻器、而偏置电压需要介于0和2V 之间。

    谢谢

    David