This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:USB 3.2极性反转

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027615/hd3ss3202-usb-3-2-polarity-inversion

器件型号:HD3SS3202

尊敬的 TI 团队:

只是快速说明一下。 在数据表第10页中、注释指出:

HD3SS3202可以承受端口 A、B 和 C 上所有差分信号的极性反转。取
务必确保端口 A 与端口 B/C 保持相同的极性

这是否意味着、如果 B0已反相、则需要反转通道 C0? 或者、如果 B0被反转、该 B1需要反转?

一般而言、我不理解 USB3中的这篇说明-主机和器件在链路训练期间是否会确定正确的通道极性、无论对方是否交换?

谢谢!

Daniels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels

    端口 A 在端口 B 和端口 C 之间选择、因此需要在端口 A 和端口 B/C 之间保持极性  

     正确的做法是、USB 主机和设备(如果兼容)可以解决极性交换问题。 本说明适用于不兼容的 USB 主机/器件或其他不支持极性交换的接口。

    谢谢

    David