This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:I 版本和 C 版本之间的差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024535/dp83849c-differences-between-i-version-and-c-version

器件型号:DP83849C
主题中讨论的其他器件:DP83849I

您好!

下面我想问 一下 DP83849C 和 DP83849I 之间的区别、

1.这2个版本是否使用相同的芯片?

我认为 DP83849C 和 DP83849I 的引脚分配差异是、

Pin56 (I 版本具有 Extender _EN 功能、但 C 版本没有。)

引脚72-76 (I 版本:JTAG 函数、C 版本:保留)

我想知道这两个函数是否也实现了 C 版本并且不能保证,

或者芯片未在内部连接到这些引脚?

谢谢、
开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的查询。

    我建议根据应用需求并遵循数据表建议来选择器件。

    保留的引脚可能具有一些内部实现、并希望遵循建议。

    此致、

    Sreenivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivas

    感谢您的评论。

    您能告诉我 DP83849C 和 DP83849I 是否使用相同的芯片吗?
    如果您澄清这一点、将不胜感激。

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    这些是不同的器件、如果是同一芯片、我没有内部信息。

    如果这是由某些客户业务需求驱动的问题、请让我们离线同步、并将其向前推进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa  

    感谢您的评论。 这将对我们大有帮助。

    您能告诉我您的电子邮件吗?

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    谢谢你。 请提供您的联系人以进行连接。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa

    感谢你的帮助。

    我向您发送了一个友谊请求、您可以在该请求上找到我的电子邮件地址。

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    已记下并感谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa

    您是否已向我发送电子邮件至友谊请求消息中的地址?

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是的、 我收到了电子邮件。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa

    这进展如何?

    如果您通过电子邮件联系我、我们将不胜感激。

    谢谢、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的备注。 可以了。

    此致、

    Sreenivasa