This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:您是否会向我推荐用于 CML 的接口 IC?

Guru**** 1149270 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD, DSLVDS1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026103/onet4201ld-would-you-please-suggest-me-an-interface-ic-for-cml

器件型号:ONET4201LD
主题中讨论的其他器件: DSLVDS1001

根据 ONET4201LD 的数据表、DIN+/DIN-为 CML-IN。  

但是、FPGA 的输出是 COMS。

因此、我需要一个转换器、该转换器可以将 CMOS 转换为 CML-IN。

请您建议一个吗?

非常感谢。

此外、DIN+/DIN-的速度接近200MHz。