This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:这可以直接替代 TUSB4041吗?

Guru**** 2946730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027327/tusb8041-can-this-be-a-drop-in-replacement-for-tusb4041

器件型号:TUSB8041

我正在生产环境中工作、其电路板设计需要 TUSB4041。  由于全球芯片短缺、无法找到该 IC。  TUSB8041是否可用作直接替代产品?

引脚排列看起来是相同的。 该设计是 USB 2.0、因此不需要 SuperSpeed 线路-所有这些线路都在电路板设计上未连接。

我不确定的唯一引脚是:

引脚7 -这是4041上的 SMBUSz、它是8041上的 SMBUSz/SS_SUSPEND。 该引脚在电路板设计中保持浮动。   这是否会导致8041出现问题?

引脚8 -这是4041上的 FULLPWRMGMTz/SMBA1、 而8041上的 FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP。   该引脚在电路板设计中保持浮动。  这是否会导致8041出现问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    SS_SUSPEND 和 SS_UP 功能仅为状态输出、不会影响器件功能。

    SMBUSz 将默认为内部上拉(I2C 模式)

    FULLPWRMGMTz 将默认为内部下拉(电源管理模式)

    请注意、只有 TUSB8041-Q1采用 PAP 封装、常规 TUSB8041采用 RGC 封装。

    此致、

    JMMN