This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:100Mbps 介质转换器- DP83869EVM -仅自举

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM, TIDA-00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023697/dp83869evm-100-mbps-media-converter---dp83869evm---strap-only

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869TIDA-00306

你好

我们需要设计  DP83869evm 、以便使用100Mbps 介质转换器发送数据。

设置如下。

PC 1--------------------------------------------- >以太网--- >RJ45连接器 DP83869EVM --- >介质转换器--- > SFP 笼 + SFP 连接器以太网--- > PC2。

以太网链路的速度设置为与100Mbps 保持一致。 PC 是 Windows 计算机。

主要目的是将 DP83869HM 用作铜缆介质转换器 、并 直接传输仅使用自举配置的信息。  

但是、根据以下配置、我们无法转换信息、在对两台计算机执行 Ping 操作时没有答案。 我们使用了以下配置来设置自举:  

100 Mbps 媒体转换器

JTAG_TDO / GPIO_1 -> OPMODE_0:上拉至 VDDI

RX_D3 OPMODE_1:打开

RX_D2 OPMODE_2:上拉至 VDDI

LED_1: AUX_IOVDD

LED_2: AUX_IOVDD

RX_CTRL / mirror_EN:Cooper miror Enable

RX_CLK_LINK_LOSS:链路损耗无法通过禁用

我的问题如下。

-我在论坛上看到,只能使用自举配置的介质转换器配置。 是否可以确认这是可能的?

- 您是否在我们的配置中看到任何错误或需要配置的任何数据? 您是否有任何解决问题的想法?

我们使用 USB 软件进行调试,是否有任何寄存器可以检查以确认链接是否已打开?  

我们将感谢您提供任何其他帮助。

此致、

Ynouss Diallo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    您应该能够在没有任何设置的情况下将 DP83869器件配置为进行介质转换。

    请参阅以下文档 以了解 DP83869配置。

    https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf

    关于配置、最好绘制一个方框图-绘制或用手书写来理解实现。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、  

    感谢您的回答。 但我的问题是、 DP83869evm 仅 使用自举配置。 我已经使用数据表"了解 DP83869的不同工作模式"来配置评估板、但它不能相应地工作

    这是设置的方框图:  

    我们应用了以下配置  

    不幸的是、您的回答对我没有帮助。  

    您能给我更多的答案来帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    感谢您的参与。 请将工程图附加到视图中。  

    请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDA-00306

    是的、 您应该能够将 EVM 用作仅具有引脚束带的介质转换器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    我不使用  TIDA-00306介质 转换器、而是使用 DP83869EVM。 作为状态、我已经深入研究了文档、但它不起作用。  

    我的问题是:

    -基于设置配置,是否需要通过 DP83869EVM 上的介质转换器进行通信? 我尝试了规范上的配置、 但它不起作用

    -为了调试和找出解决方法,我是否可以查询任何寄存器来检查链路是否已启动?  

    最佳重定向

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    请通读 TIDA-00306的设计指南。

    其中一个选项使用 DP83869 EVM 作为介质转换器、 详细列出了配置。 这将在很大程度上帮助您。

    可以使用 BMSR 寄存器域  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Sreenivasa、  

    在我们的调查过程中、我们找到了您建议阅读的文档"TIDA-00306"。 遗憾的是、使用配置带后、通信仍然不工作。  

     文档中建议的配置测试与我们使用的测试略有不同、因为它使用两个 EVM 通过  将它们放在 EMI 暗室中来演示通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    请分享您所做设置和配置的方框图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电路板上使用的配置:

    100 Mbps 媒体转换器

    JTAG_TDO / GPIO_1 -> OPMODE_0: 上拉至 VDDI

    RX_D3 OPMODE_1:打开

    RX_D2 OPMODE_2:上拉至 VDDI

    LED_1: AUX_IOVDD

    LED_2: AUX_IOVDD

    RX_CTRL / mirror_EN:Cooper miror Enable

    RX_CLK_LINK_LOSS:链路损耗无法通过禁用

    对于方框图,请按照使用计算机进行设计:  

    PC 1--------------------------------------------- >以太网--- >RJ45连接器 DP83869EVM --- >介质转换器--- > SFP 笼 + SFP 连接器以太网--- > PC2。

    以太网链路的速度设置为与100Mbps 保持一致。 PC 是 Windows 计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    请分享 capture.png 和 media_converter.png 图表。

    我知道 EVM 的 RJ45连接到了其中一台 PC。

    在 连接到另一台 PC 之前、EVM 的光纤连接器连接到哪个板。

    您有2个 DP83869 EVM 还是1个?  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ynouss  Diallo、您好!

    假设您已经能够解决问题、我将关闭该主题。

    如果您需要其他支持、请启动新主题帖。

    此致、

    Sreenivasa