This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:应用程序问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027095/ds80pci800-application-problem

器件型号:DS80PCI800

 

图片显示、我们的应用模型与典型应用不同、请帮助确认 DS80pci800是否满足此应用的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    DS80PCI800应该在您的方框图中正常工作。 建议使用 DS80PCI800 -此部件已通过 PCIe SIG 的认证。

    此外、请提供 DS80PCI800输入上的3-4dB 最小损耗。  

    考虑到您的连接器和传输介质、最好使用连接器和 PCB 材料的 s 参数进行系统完整性分析、以确保有足够的眼图张开度。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser,í a

    我们设计的 PCIe 卡、一端是服务器、另一端是具有300mm/500mm 长的长电缆的 FPGA。

    在我们的方框图中、DS80PCI800器件位于 TX 通道的中间。  

    输入的插入损耗总计约为-10dB、在-15dB 范围内。

    输出的插入损耗总计约为-10dB、在-15dB 范围内。

    ,上、PCIe 中继器是否工作正常或使用 PCIe 重定时器进行更换。

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    类似的转接驱动器应该能够处理此问题。 请注意、在第3代 PCIe 根复合体和端点-不带转接驱动器-应能够处理22dB 的总通道损耗。 在您的设置中、总通道损耗为30dB、因此转接驱动器必须补偿10-11dB、系统将执行其余操作。 DS80PCI800应该能够处理这种巨大的损耗。

    此致、、Nasser