This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:CAN FPC401支持 QSFP28和 QSFP-DD

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402, FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025175/fpc401-can-fpc401-support-qsfp28-and-qsfp-dd

器件型号:FPC401
主题中讨论的其他器件:FPC402

大家好、

下面有一个问题需要您的帮助:

  •  FPC401和 FPC402 I2C 模式是否能够支持访问 QSFP-28和 QSFP-DD EEPROM 全地址范围?
  • FPC402应用中提到了 QSFP-DD,而 FPC401中没有提到 QSFP-DD
  • FPC401与 FPC402有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    请注意、FPC402允许使用任何 I2C 端口地址、而 FPC401只允许有限的 I2C 地址范围。 两个器件均支持 QSF-28和 QSFP-DD。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    芯片(401或402)是否支持在一个运行周期内读取多个字节?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    在 I2C 或 SMBus 中、这两个器件允许多个连续字节读取操作。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    如果 我们使用 FPC401来控制我们的光学模块。 我们需要使用 FPC401直接读取光学模块中的寄存器、例如功率值、警报、库存等。 使用 I2C 总线进行一次直接访问时的最大字节是多少?

    另外、对于预取函数、我们是否应该在定期预取模式下手动触发每次取指令?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    1)。 预取范围是从一个字节到32个字节。

    2)。 预取具有不同的模式。 它可以在一个时间 内完成、也可以在可编程的周期时间内完成。 或者、它可能会在特定事件或中断时触发。 有关详细设置、请参阅编程指南。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让它感到困惑。

    如果我们不使用预取但使用直接读取光学模块、一次读取最多可读取多少字节?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    有远程访问和预取。 在远程访问的情况下、它一次是一个字节。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    在 I2C 或 SMBus 中、这两个器件允许多个连续字节读取操作。  

    SPI 模式如何? SPI 模式是否支持 多个连续字节读取操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    在 SMBus 或 I2C 中、协议允许多个连续读取操作。 但是、在 SPI 中、一次一个器件将其数据放在共享 SPI 接口上-就像 TDM 一样。 在 SPI 中、每个器件只允许固定数量的时钟脉冲或读取或写入、其灵活性不如 I2C 模式。

    此致、、Nasser