This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM:申请 PCB 布局文件和物料清单

Guru**** 2978120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026733/hd3ss6126evm-request-for-pcb-layout-files-and-bill-of-materials

器件型号:HD3SS6126EVM

您好!

我看到其他用户请求  HD3SS6126EVM PCB 布局文件、他们都通过私人消息收到了这些文件。 由于这些布局文件不是公开提供的、我创建了这个新问题、以通过私人消息请求这些文件。 此外、我在  HD3SS6126EVM 用户手册中未看到 BOM。 我想知道我是否也能收到一份副本。 提前感谢您。

此致、

Lu Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请接受我的友谊请求、我将向您发送板级配置文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已接受你的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了板级配置文件、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供设计文件、David。 我在电子邮件箱中收到了这些邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我没有看到 BOM。 我是否需要从 OrCAD 原理图中导出我自己的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我以私人邮件形式向您发送了 BOM 文件、请检查。

    谢谢

    David