This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双模 DP++输入接收器到 HDMI 2.0输出发送器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026948/dual-mode-dp-input-receiver-to-hdmi-2-0-output-transmitter

主题中讨论的其他器件:SN75DP159TDP158

对于我们的网络录像机项目、我们希望将 Elkhart x6413E 处理器的双模 DP++端口转换为 HDMI 连接器输出。

请推荐用于 DisplayPort 双模接收器到 HDMI 2.0发送器的 IC  

规格:

接受 Elkhart x6413E 处理器具有的双模 DisplayPort 1.4输出。     支持1/2/4条信道、每条信道1.62 (RBR)/2.7 (HBR)/5.4 (HBR2) Gbit/秒至

HDMI 2.0 (4K@60Hz) 发送器、每个 TMDS 数据通道高达6.0Gbit/秒。

无法确定应使用哪种类型的 IC、重定时器或转接驱动器?

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran

    请查看支持  DP++转 HDMI2.0的 DP159、www.ti.com/.../sn65dp159.pdf。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的参与。

    SN75DP159是一款重定时器 IC、1k 的定价为2.614美元。  

    我是否可以使用 TDP158 (转接驱动器)来获得价格优势、因为它对于1K 是1.69$。

    两者之间的优点和缺点是什么。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran

    您也可以使用 TDP158。 TDP158仅是转接驱动器、不像 DP159那样提供自适应均衡器或抖动消除功能。 实际上、您可以将 DP158和 DP159布局在一起、以便在需要时在它们之间进行切换。 请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/sllu291a/sllu291a.pdf

    谢谢

    David