This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:设计说明

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027041/tusb320-design-clarification

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:BQ25895M、、

我们正在进行一个平板电脑项目。  因此、平板电脑使用可充电电池、电池通过 USB C 连接器充电、所使用的充电 IC 为 BQ25895M。

我们将 TUSB320用作 USB type C cc config IC。 因此、当 我们的平板电脑处于工作状态时、TUSB320用作 DFP、ID 引脚将处于低电平、充电 IC BQ25895M 的升压输出将到达连接的外部器件。

但是、当平板电脑不处于工作状态、即平板电脑不充电时、应通过外部充电器对其充电。 因此 、对于 TUSB320的工作、该电压将连接到 TUSB320 VDD 引脚、因此在 UFB 和 DFB 两种情况下、TUSB320都将正常工作

请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TUSB320LAI 没有 Vdd 时、它进入电池电量耗尽模式、并提供正确的 CC 引脚端接以仍然接收 VBUS (允许平板电脑充电)。 DFP 模式下存在该模式。 如果您希望在 VDD 存在时同时运行 UFP 和 DFP、则端口需要悬空。