This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:小数分频器的公式问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026891/tl16c750e-the-formula-issue-of-fractional-divior

器件型号:TL16C750E

我认为 DLF 公式 错误。

根据小数分辨率和列出的除数表、乘法器应为64而不是128。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我相信您在这里是正确的。 我将提交一个 TT、尝试将其更改为正确的值。

    -Bobby