This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:引脚功能不正确?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027013/sn65c1168e-pin-function-incorrect

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件:SN65C1167E

大家好、

1A、2A、1B 和2B 的引脚是接收器1和接收器2的同相和反相输入引脚。 1Y、2Y、1Z 和2Z 应为接收器1和2的输出、但根据 SN65C1168E 引脚功能表、它们均为同相。 不应该1Z 和2Z 为反相输出? 这将使其与 SN65C1167E 引脚功能表一致。

谢谢、

TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦顿

    您是正确的、这是数据表中的一个拼写错误。 感谢您指出这一点、如果您可以在 Jira 申请机票、以便我们的团队能够更好地跟上此数据表变化、这将非常有帮助。

    此致、

    Eric Hackett