This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:加电序列/VCC_IN 问题

Guru**** 2537590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOS101, TPS62088, TIOS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026957/tios101-power-up-sequence-vcc_in-issue

器件型号:TIOS101
主题中讨论的其他器件: TPS62088

大家好

我的客户正在使用 TIOS101进行设计。

它们使用的是预付直流/直流24V => 5V、然后 将 TPS62088作为5V => 3.3V 降压提供给 引脚1 (VCC_IN)。

它们在引脚9 (VCC)上施加24V 电压。 在启动期间、它们会遇到中所述的行为:  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878391/tios101-tios101-power-up-sequence/3250569#3250569

这可能会导致 TPS62088损坏。

除了前一个论坛帖子中概述的问题外,您是否有解决问题的建议?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我们正在开发此器件的新版本、该版本应可解决此问题、并应在未来几个月内提供样片。  它与 TIOS101引脚对引脚等效、一旦可用、应该能够直接替换。  长期解决方案是使用此器件。

    在此之前、我唯一可以想到的解决方案是在 TPS62088的输出和 TIOS101的 VCC_IN 引脚之间放置一个具有尽可能最低压降(0.3V 等)的肖特基二极管、以阻止 TIOS101的电压。  TIOS101将会出现较小的压降、但如果保持较小的压降、则仍应允许器件运行并保护 TPS62088。  如果可能、TPS62088的输出电压可能会偏置稍高以抵消该压降、并在二极管压降后使器件引脚上的电压仍为3.3V。

    如果可以将 TPS62088的输出与 TIOS101隔离、则可以使用 TIOS1013器件、该器件完全由24V 电源供电、不需要 TPS62088的输入。  3.3V LDO 输出电压不需要在电路板的任何其他位置使用、因此这可以有效地将该引脚与电路板的其余部分隔离开来。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan

    感谢您的快速而详细的回复、您的评论非常有帮助。

    非常感谢!

    此致

    Ueli