This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:色深

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026519/ds16ev5110a-color-depth

器件型号:DS16EV5110A

尊敬的支持:

我正在设计 DS16EV5110A、用于我们的加固型监视器。

在数据表中、分辨率描述为最大1080p 和8/10/12位色深。  

这是每通道12位色深(RGB)还是所有通道一起使用?

 此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    所有通道整合在一起。 升压为825MHz、这意味着每个通道可接近1.6Gbps。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    那么、每通道的最大颜色深度是多少?

    此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于每个通道、它相当于1.5Gbps。 因此、我们应将每像素位数乘以帧速率、再乘以1.3开销(用于消隐)、该值应小于1.5Gbps。

    此致、、Nasser