This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:微型芯片 USB2514B-AEZC-TR 替代方案?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026953/tusb2046b-micro-chip-usb2514b-aezc-tr-alternative

器件型号:TUSB2046B

大家好、

由于电源问题、我希望找到 USB2514B-AEZC-TR 的交叉参考。  TUSB2046B 是否是合适的交叉产品? 哪些4端口集线器控制器更适合? (理想情况下使用 TI 库存)

谢谢、

Christian Greeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    不可以、TUSB2046B 仅支持 USB 全速运行(12Mbps)、因此对于竞争对手器件而言、它不是一个好的交叉产品。  TUSB4041将是我们最近的交叉产品、但 我不确定库存。

    此致、

    JMMN