This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:A0P 和 A0N 的端口是否必须与 PCIe 相对应

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026734/tmuxhs4212-whether-the-ports-of-a0p-and-a0n-must-correspond-to-pcie

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

客户在 SSD 中使用 TMUXHS4212。  

它们会漂移 A0P 和 A0N 的端口是否必须与 PCIe 对应、例如、N 连接到 P、P 连接到 N

如果可以的话、PCB 布局会更加灵活。

谢谢。

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    是允许使用此器件进行极性交换。