This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:端口 A 支持6.9G (每个通道或所有通道)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026822/ts3dv642-port-a-support-6-9g-each-channel-or-all-channel

器件型号:TS3DV642

大家好、

端口 A 支持6.9G、这是否意味着 D0± 可以支持6.9G、D1± 可以 支持6.9G、D2± 可以 支持6.9G、D3± 可以 支持6.9G? 或者只是  ±D0±、D1±、D2±和 D3 总计 可以 支持6.9G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第6.6节

    BW 适用于所有通道。

    谢谢

    David