This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:原理图检查

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025812/tusb4041i-schematic-check

器件型号:TUSB4041I

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 TUSB4041I 原理图以及任何需要调整的问题

谢谢

e2e.ti.com/.../Design2-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    原理图反馈:

    1. 我们建议在 TEST 引脚上使用下拉电阻。
    2. 除非使用 SMBus 主机、否则不要使用下拉电阻器启用 SMBUSz、否则集线器将挂起、等待配置。
    3. 除非将使用 SDA/SCL、否则请勿将其连接到板载 I2C 总线、引脚具有内部下拉电阻器、并可能影响 SMBus/I2C 总线。
    4. 从功能上讲、设计看起来不错、但如果集线器必须通过 USB-IF 合规性测试(徽标测试)、则需要执行以下项目:
    • 必须将过流报告添加到应用中。
    • 任何未使用或永久连接的端口都必须通过 I2C 或 SMBus 进行标记。

    TUSB4041不需要 SMBus/I2C、仅当客户想要更改集线器的默认配置时才需要 SMBus/I2C。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    修改正常请检查

    不需要徽标测试

    e2e.ti.com/.../5488.Design2-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、看起来不错。

    此致、

    JMMN