This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:TLK10022最佳 REF CLK 值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026706/tlk10022-tlk10022-best-ref-clk-value

器件型号:TLK10022

大家好、

使用 LNK10022、我想聚合一组"4个低速流、每个速率为1.8Gbps "、并实现"更快的数据流速为7.2Gbps "。

根据以下计算、我可以使用[150-360] MHz 之间的 REF CLK。

  

根据下面复制的数据表、最高的 REF CLK 是最好的用法、但我有一个合成器芯片不想更改它、它可以高达320MHz。

只需再次检查、考虑整体链路质量、是否可以在此用例中使用300MHz、而不是可能的最高值360MHz?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、300MHz 应该可以使用。 根据我的经验、即使是156.25MHz 也适用于10Gbps 以下的串行速率、只要时钟源抖动性能良好。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师