This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:规格差异 TMUXHS4212和 TMUXHS4212I

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026408/tmuxhs4212-the-spec-difference-tmuxhs4212-and-tmuxhs4212i

器件型号:TMUXHS4212

您好~

 TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 之间的唯一区别是 温度范围吗?

TMUXHS4212 :0 ~ 70C

TMUXHS4212I :-40 ~ 105C

带宽、S 参数等其他规格是否相同? 由于 TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 只有一个数据表。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更正唯一的差异是温度范围。 除非另有说明、否则所有其他规格适用于两个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!