请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4212 您好~
TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 之间的唯一区别是 温度范围吗?
TMUXHS4212 :0 ~ 70C
TMUXHS4212I :-40 ~ 105C
带宽、S 参数等其他规格是否相同? 由于 TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 只有一个数据表。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 之间的唯一区别是 温度范围吗?
TMUXHS4212 :0 ~ 70C
TMUXHS4212I :-40 ~ 105C
带宽、S 参数等其他规格是否相同? 由于 TMUXHS4212和 TMUXHS4212I 只有一个数据表。 谢谢!