This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001技术规格

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026453/xio2001-xio2001-specifications

器件型号:XIO2001

您好!

请告诉我 XIO2001中与 PEX8112对应的以下规格。

< >
・VN -负触发电压[V](3.3V 缓冲器)(最小值、最大值)
・VN -负触发电压[V](5V 耐压缓冲器(PCI))(最小值、最大值)
・V -正触发电压[V](3.3V 缓冲器)(最小值、最大值)
・VP -正触发电压[V](5V 耐压缓冲器(PCI))(最小值、最大值)

< >
・IVDDSERDES -串行器/解串器(PLL、接收器、收发器、模拟)电源电流[mA](典型值、最大值)
・μ A IVDDQ - 3.3V I/O 电源电流[mA](典型值、最大值)
・IVDD5 - 5V PCI I/O 钳位电源电流[mA](典型值、最大值)

< >
・Ω Rx 差分输入幅值[V](最小值、最大值)

< >
・VCXROSS -绝对交叉点电压[mV](最小值、最大值)

< >
・TR/TF -输入时钟上升/下降时间[RCUI:指基准时钟周期(典型值10ns)](最大值)
・Ω RTERM -基准时钟 Ω 端接[μ A](典型值、最大值)

< >
・CIN -输入电容[pF](XIO2001IPNP)(最大值)

< >
Δ Σ TCYC -・CLK 周期时间[ns](最小值、最大值)
・TVAL (PTP)- CLK 至信号有效延迟-点对点[ns](/REQ 和/GNT)(最小值、最大值)
・TRST -电源稳定后的复位激活时间[ms](最小值)
・TRST-CLK - CLK 稳定后的复位活动时间[us](最小值)
・μ s TRST-OFF -复位激活至输出悬空延迟[ns](最大值)
・TRHFA - RST♯高电平到第一配置访问[时钟](最小值)
・TRHFF - RST♯高电平到第一个帧♯有效[时钟](最小值)

< >
Δ Σ TCYC -・CLK 周期时间[ns](最小值、最大值)
・TVAL (PTP)- CLK 至信号有效延迟-点对点[ns](/REQ 和/GNT)(最小值、最大值)
・TRST -电源稳定后的复位激活时间[ms](最小值)
・TRST-CLK - CLK 稳定后的复位活动时间[us](最小值)
・μ s TRST-OFF -复位激活至输出悬空延迟[ns](最大值)
・TRHFA - RST♯高电平到第一配置访问[时钟](最小值)
・TRHFF - RST♯高电平到第一个帧♯有效[时钟](最小值)

< >
・μ A IOL -输出电流、低电平(VOL = 0.4V)[mA](典型值、最大值)
・μ A IOH -输出电流、高电平(VOH = 2.4V)[mA](典型值、最大值)
・CIN -输入电容[pF](XIO2001IPNP)(最大值)

< >
Δ t TCYC - EECLK・时间[ns](最小值)
Δ t TVAL - EECLK 至・信号有效的时间[ns](最小值、典型值)
・TSU - EECLK 的输入设置[ns](最小值)
・THOLD - EECLK 后的输入保持时间[ns](最大值)

< >
・μ A IOL -输出电流、低电平(VOL = 0.4V)[mA](典型值、最大值)
・μ A IOH -输出电流、高电平(VOH = 2.4V)[mA](典型值、最大值)
・CIN -输入电容[pF](XIO2001IPNP)(最大值)

< >
・TVAL - PCLKI 至输出信号有效[ns](GPIO0)(最小值、最大值)
・TVAL - PCLKI 至输出信号有效[ns](GPIO1)(最小值、最大值)
・TVAL - PCLKI 至输出信号有效[ns](GPIO2)(最小值、最大值)
・TVAL - PCLKI 至输出信号有效[ns](GPIO3)(最小值、最大值)

谢谢、此致、
 T.Inoue。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeshi-San、

    数据表中记录了唯一已表征或已验证的数据。 此外、PCIe 标准指定了某些参数、例如 PCI 时钟频率参数。 XIO2001与这个标准及其参数兼容。 有关不同参数的可用限制、请参阅数据表。

    此致、、Nasser