请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 您好!
我想 使用重复的器件 ID 寻址多个远程从器件/摄像头、如下一个所示-

有可能吗?
谢谢
Shmuel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想 使用重复的器件 ID 寻址多个远程从器件/摄像头、如下一个所示-

有可能吗?
谢谢
Shmuel
您好、Shmuel、
是的、这是可能的、您需要使用数据表中的从器件别名寄存器对每个远程总线上的类似地址进行别名。 您的过程应如下所示:
1.将寄存器0x4C 设置为写入 RX 端口0寄存器页。
2.将寄存器0x5D 设置为远程设备的地址
3.将寄存器0x65设置为本地 I2C 总线上的唯一地址
4.将寄存器0x4C 设置为 RX 端口1寄存器页
5.对所有四个端口寄存器页重复此操作,但每次选择完全唯一的寄存器0x65。
此致、
Nick