This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:TPS66020拉电流路径电流限制设置

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026656/tps66020-tps66020-source-path-current-limit-settings

器件型号:TPS66020

您好!  

我对 TPS66020的源极路径电流限制设置有疑问。 对于我们的应用、我们希望将拉电流限制为1A。 是否有办法通过 IREF 引脚上的外部电阻器调节电流限制? 如果是、您能建议我们使用哪种电阻值吗?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS66020仅包含两个选项、用于限制拉电流路径上的电流。 它为1.5A 和3A、数据表中的下表突出显示了应用于 EN0和 EN1的不同配置、以选择其中一个。 根据数据表(下图二)中列出的典型电压以及 IREF 引脚上所需的建议75K 电阻、您可以随意尝试不同的值、风险由您自行承担、  由于我们的特性数据和 数据表参数基于1.5A 和3A 加上75K 欧姆、因此我们不推荐使用任何器件。

    此致、

    何塞