This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:选择 REF CLK

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026331/tlk10022-choosing-ref-clk

器件型号:TLK10022

我需要聚合4个速率为1.8Gbps 的低速流、并生成速率为7.2Gbps 的快速流。

根据计算器、我可以使用[150-360] MHz 之间的 REF CLK。  根据数据表、最高频率是最好使用的、但我很难找到具有内置8个扇出缓冲器(LVDS 或 LVPECL)的频率合成器。

只需再次检查、考虑整体链路质量、是否可以在此用例中使用300MHz、而不是可能的最高值360MHz?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、300MHz 是可以使用的。 根据我的经验、即使是56.25MHz 也适用于10Gbps 串行速率及以下、只要时钟源抖动性能良好。

    我建议查看 TI 的频率合成器和振荡器产品系列、其中有许多选项、例如:

    https://www.ti.com/product/LMK00101

    https://www.ti.com/product/CDCLVC1310

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师