This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:如何唤醒 TCAN1042HV?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026572/tcan1042hv-how-do-tcan1042hv-be-waken-up

器件型号:TCAN1042HV

大家好、

我仍然对唤醒的 WUP 感到困惑、您能不能帮助详细描述我们如何实现 WUP?

从下面的快照中、我认为首先我们为 TWK_FILTER 添加了已过滤显性、然后为  TWK_FILTER 添加已过滤隐性显性、最后  再次为 TWK_FILTER 添加已过滤显性。 完成上述操作后、RXD 会被拉低以注意到 MCU、对吧?

但我对数据表中的序列感到困惑、为什么我们会有一些如下所示的脉冲等待滤波隐性状态?  

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    您对 WUP 信号的理解是正确的、它是显性脉冲、隐性脉冲、显性脉冲、建议所有脉冲都大于 TWK_FILTER 时间。 "等待已过滤隐性状态"和"等待已过滤显性状态"器件旨在表示其他信号可能在旨在唤醒器件的显性/隐性脉冲之间发生。

    因此、如果收发器处于待机模式且接收到满足 TWK_FILTER 要求的显性脉冲、低功耗唤醒接收器将"等待"满足 TWK_FILTER 要求的隐性脉冲。 在所需的显性脉冲和隐性脉冲之间可以看到其他不符合此要求的信号、但不会影响 唤醒模式的整体接收。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett