This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:TUSB546的最大 SBU 引脚电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311A, TPD6S300A, TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026358/tusb546a-dci-maximum-sbu-pin-voltage-of-tusb546

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件:TPD4S311ATPD6S300ATS5USBC41

大家好、

这是 HP Marvis 项目的问题。 HP 使用我们的 TPS65992和 TUSB546作为其 Type-C 解决方案。 图1是 TPS65992方框图。 SBU 引脚需要添加阻塞 MOS、以防止 SBU 引脚与 VBUS 短接。 我想知道你是否面临这个问题。 我还在 JIRA 上与 PD 团队讨论了这个问题。 JIRA 的代码编号为 PI_USBC-5409。

  • 因为我们的 SBU 最大电压为3.8电压、 而功率 mos 的 Vgs (th)范围太大。 当 SBU 引脚对 VBUS 短路时、它会使器件烧断。
  • HP 认为我们的 SBU 最大电压对于 TUSB546来说太低。 这会导致难以选择合适的阻断 MOS 来阻断高电压。

图1 TPS65992功能方框图

BR、

Benson