This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750+BQ25792睡眠

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025843/tps25750-tps25750-bq25792-sleep

器件型号:TPS25750

你(们)好

我已经成功地配置了器件以使其正常工作、并让 I2Cr 和 I2Cw 命令现在运行。  

但是、我注意到、一旦连接和移除充电器、这两个组件就会消耗大量电流。 如何关断这些器件以实现 uA 空闲流耗?  

在有关电源模式和睡眠的文档中、几乎没有或没有任何信息。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否已尝试过 TPS25750 TRM 中显示的睡眠控制寄存器(0x70)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我尝试的第一件事... 它已设置为0x01。 我想知道超时的设置是什么、以及您如何更改它? 此外... 我想知道 TPS25750是否会关闭 BQ25972?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此睡眠时间的默认值未设置。 基本上、当这个被置位时、它将进入睡眠模式、而不是等待系统在这个睡眠时间内处于空闲状态。 它不会关闭 BQ 器件。 您是否能够隔离 BQ 器件并仅查看此睡眠模式设置对电路板的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但很抱歉、我不明白您对设置睡眠时间的含义?

    有人能建议为两个 IC 设置哪些寄存器以打开和关闭它们吗?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下面睡眠配置的突出显示语句。

    这是唯一将其置于睡眠模式的寄存器、要完全关闭、您可以移除 VIN3V3。