This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:有时显示黑色图像

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025616/sn65dsi84-display-black-image-sometimes

器件型号:SN65DSI84

大家好、我的客户使用 的是 SN65DSI84。

但有时(故障率:1/5122)会显示黑色图像。

它们将0x0d 设置为0xf9并对其进行监控。

他们可以看到 IRQ、但它是黑色内容。

F9

00000

IRQ 功能

00001

A_LP_ST态

00010

CHA_ULP_ST态

00011

dphya_term_en[0]

00100

a_sot_rcvd

00101

A_DSI_RD_DATA_AVAIL

00110

a_wait_for_vsync

00111

A_DSI_clk_Ratio_sync

01000

A_DSI_SYNC

01001

a_fifo_pix_wr

01010.

CHA_SYNC_dly_state

01011.

a_delay_cnt_eq_0

01100

a_fifo_sync_avail

01101.

CHA_VSYNC_OUT

01110

a_fifo_pix_rd

我能否知道他们是否可以使用或监控哪个寄存器或 IRQ 来检查此问题?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    有关调试空白图像的指南、请查看此 e2e 常见问题解答 、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供相关信息。

    由于问题很难重现(1/5122)、客户希望了解是否有方法检查 DSI84是否发生错误。

    您对寄存器0xF9有详细说明吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    寄存器0xF9与 DSI84无关、因此我无法提供详细的说明。

    DSI84在0xE1和0xE5处提供 DSI 状态寄存器。 如果它们为这两个状态寄存器启用 IRQ、它们是否在出现问题时看到任何中断被置位?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是说 DSI84不能使用0xF9?

    我将 通知客户 检查 IRQ 并查看0xE1和0xE5。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    0xF9不是 DSI84寄存器映射的一部分、因此我不确定0xF9来自哪里。 DSI84的两个状态寄存器为0xE1和0xE5。

    谢谢

    David