This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:设计检查。

Guru**** 2939480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025680/tmuxhs4212-design-check

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

        现在、我使用 TMUXHS4212进行了信号开关设计、但为了减小过孔、我想交换信号 p/n 作为附加文件、我可以交换开关上的 P/N 信号吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      只要多路复用器两侧的极性匹配、就可以正常工作。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TMUXHS4212允许这样做。 请记住、器件不会校正 P/N 交换。 如果在输入端交换 P/N,它将在输出端交换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

           非常感谢。