This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:访问控制寄存器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026278/pca9545a-to-access-control-register

器件型号:PCA9545A

我已将 A0和 A1接地。 因此器件地址为0x70。

如何访问"控制寄存器"。 该寄存器没有地址。

如何将数据写入"控制寄存器"以启用不同的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过直接写入器件可访问控制寄存器、如下所示:

    控制寄存器是器件中唯一的寄存器、因此没有地址。 发送设备地址和 WRITE 位。 在器件的 ACK 之后、您将要写入控制寄存器的字节发送到控制寄存器。 因此、它只需获取两个字节的数据。

    请告诉我这是否合理、或者您有任何疑问。

    最棒的

    Chris